WorkBench Systemanforderungen
Detaillierte Anforderungen für jede Revision finden Sie in den Release Notes. In der Tabelle unten sind verschiedene Versionen gelistet, in denen sich die Minimalanforderungen änderten.
| WorkBench Version | Betriebssystem | .NET Framework | Internet Explorer | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.x.x | Windows 7 (x86/x64) Windows 8 (x86/x64) Windows 10 |
4.8 | 10 oder höher | - |
| 1.14.5.x | Windows 7 (x86/x64) Windows 8 (x86/x64) Windows 10 |
4.8 | 10 oder höher | XP und Vista Kompatibilität wurde fallengelassen (die Applikation wird nicht installiert da .NET Framework von diesen Betriebssystemen nicht unterstützt wird). Wenn Sie WorkBench in einem dieser Betriebssysteme starten wollen, benutzen Sie die Version 1.14.0.x. |
| 1.14.0.x | Windows XP Windows Vista Windows 7 (x86/x64) Windows 8 (x86/x64) Windows 10 (x86/x64) |
4.0 | 10 oder höher | - |
| 1.8.0.x | Windows XP Windows Vista Windows 7 (x86/x64) Windows 8 (x86/x64) |
4.0 | 10 oder höher | - |
| 1.5.0.x | Windows XP Windows Vista Windows 7 (x86/x64) |
4.0 | 10 oder höher | - |
| 1.4.0.x |
Windows XP |
2.0 | 10 oder höher | - |